This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55160-Q1:TPS55160-Q1过流保护行为

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689974/tps55160-q1-tps55160-q1-behavior-of-overcurrent-protection

器件型号:TPS55160-Q1

尊敬的支持团队

我对 TPS55160-Q1的过流行为有疑问。

根据我的理解、发生过流时的行为如下所示。 正确吗?

此致

永川体野郎

e2e.ti.com/.../Overcurrent-behavior.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您的独立者是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Helen-San

    很抱歉耽误您的回答。

    查看数据表图15状态图、

    从正常到预灯的流量似乎没有写入。

    状态转换是否如下所示?

    e2e.ti.com/.../State-flow-of-over-current-condition.pptx

    此致

    永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、不写入 OCP 函数。  发生 OCP 时、请检查以下 Vo 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Helen-San

    感谢您的快速响应。

    以下故障的状态转换是否相同?

    ・μ V 过热保护

    ・Ω 过压锁定

    ・μ V 输出电压过压保护

     

    此致

    永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 每个保护都是不同的。 该波形仅用于输出短路 ckt/ OCP 保护。 如果 OCP 持续时间过长(>5*12ms),那么即使 OCP 条件已被消除,它也无法自动恢复,需要回收电源输入或 IGN 引脚。 但是、当 OTP 发生时、它可以在变冷时自动恢复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Helen-San

    感谢您的回答。

    关于 OTP、5倍的限制是否与它无关?

    过压锁定/输出电压过压保护是否与 OCP 相同?

    此致
    永川体野郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 OTP、没有5倍限制。 始终 OTP->Recover (恢复)->OTP->Recover (恢复)。

    对于 OVP、有5倍的限制。 5次 OVP 后、器件闭锁。