This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:电流感测偏移和 PWM 斜坡电路

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712898/ucc28070-current-sense-offset-and-pwm-ramp-circuit

器件型号:UCC28070

您好!

我们已准备  好向 CSA 和 CSB 添加 PWM 斜坡和偏移电路、如下所示。 在启用 PFC 之前、我们发现 D2105处的波形看起来像 CH2波形、如下所示(图1单触发器)。 它是正常的波形吗? 您是否有正确的波形与我们分享? 谢谢。

 图1.

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您的波形未附在您的帖子中、但我将尝试在 SLUA479B 应用报告的帮助下解释您应该期待什么。

    斜坡和偏移会向 CSA 和 CSB 信号添加较小的直流误差信号。 这在上面显示为"错误的电流感应信号"。

    它只是一个停止栅极驱动的直流电压、否则会由于电流互感器信号错误而导致栅极驱动。

    因此、您应该只向电流感应电阻器添加一个小的直流信号。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、FYI。

    图1.

    图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、John、我再次连接了波形。 请访问 check.e2e.ti.com/.../UCC28070-waveform.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您应该看到的补偿波形是一个顶部有斜坡的小直流偏移。  
    我想这就是你拥有的东西。
    您应该运行 PFC 电路、以便从电流互感器获得正确的信号。 然后、也许添加您的直流偏移、最后添加斜坡。
    检查此补偿网络的影响。
    许多用户只会使用较小的直流偏移。
    这将在没有 PWM 开关的交流波形过零附近创建一个小死区

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您提到过零点附近的死区是否会影响功率因数? 如果是、如何改善功率因数。  我所做的是添加补偿电路、发现功率因数比以前更低。 电路位于随附的文件中。 请帮助。

    e2e.ti.com/.../Current-sense-compensation.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:
    补偿电路是一种折衷。 如果您的电流感应导致过零周围出现振铃(可能不是这种情况),则您可以添加补偿电路,这样可以消除交流电流上的过零尖峰。 消除电流尖峰将改善谐波响应并略微降低功率因数。 UCC28070的大多数用户向 CSA、CSB 输入添加了一个较小的直流失调电压。 这会在过零点附近增加一个小死区、并导致功率因数略有降低。
    正如我在前面的帖子中所解释的、您应该调整 DC 偏移量、直到获得您满意的性能。
    无论是否使用补偿网络、您的线路电流看起来是什么样的?
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我将尝试在添加补偿之前和之后仔细检查实际的线电流波形。 如果有人不使用偏移电阻器并且仅使用来自 PWM 的斜坡、我们的兴趣是什么? 是否有任何副作用?

    谢谢。
    Derek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我想没有理由这样做、但您应该尝试实验并检查结果。
    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:
    我相信这篇文章已经解决了。 如果您需要进一步的帮助、请打开一个新主题。
    此致
    John