This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:学习周期问题

Guru**** 2812105 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, GPCRA0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688976/bq34z100-g1-problems-with-learning-cycle

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMGPCRA0

您好!

我的学习周期仍然有问题、我希望有人能在这里帮助我。

重新分级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 DNS、
    如果您仍然在学习周期中遇到问题、可以尝试将日志和 gg 文件上载到 TI.com 上的 GPCRA 工具、以计算优化的 Qmax 和 Ra 值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPCRA 工具是否取代了学习周期?

    我尝试过几次、每次都收到以下错误代码:  

    错误:计算未成功、但未确定具体原因。

           请检查所有文件是否都是根据文档准备的。
           已通知支助人员

    此文件有什么问题?

    e2e.ti.com/.../GPCRA.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DNS、

    结果显示 config.txt 文件与该列不匹配。 列编号从0开始。

    我上传了输入和输出文件。

    e2e.ti.com/.../1351.GPCRA.zipe2e.ti.com/.../GPCRA_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dmax GPCRA0-Tool 的工作原理、但现在我不确定 IT 算法是否正确。

    如果我放电直至截止电压、SOC 从10%降至0%(第一次放电)并放松几个小时、SOC 跳至24%。

    在哪里定义 了22800mV 的 OCV 是24%的 SOC?

    随附:GPCRA-报告和日志  

    e2e.ti.com/.../GPCRA_5F002800_2_2900_.zipe2e.ti.com/.../GPCRA_2D00_report_5F00_OUT_5F002800_2_2900_.zipe2e.ti.com/.../LearningCylce-Tabelle.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ChemID 具有一个隐藏参数的 OCV 与 DOD 信息。 当发生仿真时、电压被放置在大约82%的 DOD。 因此、SoC 将会跳升、因为在获取 OCV 时、监测计根据电流、温度和 DOD 点预测 RM/FCC。 在采用新的 RA 和 Qmax 值 后,您是否会测试放电周期以查看改进? 请检查您是否使用了正确的化学 ID 值。

    如果您发布新日志、请包括具有寄存器名称的行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 GPCCHEM 检查了 ChemID 并更改为0807。 (0803之前)

    但我仍然遇到同样的问题、我对电池放电、几分钟后 SOC 跳至~ 15-20%。
    学习周期是否有问题? 我将 GPCRA0与附加的日志一起使用。  

    在日志中、0% SOC 时的 OCV 为22800mV。 如果我放电的电流较高,则无法达到该电压(SOC 0%23100mV )。 我能做些什么使 IT-Algorithmus 正常工作? 我将截止电压设置为较低的水平、以便使用较高的 current.e2e.ti.com/.../0247.GPCRA_2D00_report_5F00_OUT_5F002800_2_2900_.zipe2e.ti.com/.../2313.GPCRA_5F002800_2_2900_.zipe2e.ti.com/.../5037.CONFIG.gg.zipe2e.ti.com/.../LOG_5F00_Learning_5F00_cycle_5F00_LC_2D00_RA1212_5F00_4.zip 进行更长的放电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    学习周期的目的是更新 Qmax Cell 0和 Ra 值。  应在学习周期后执行精度测试。

    由于 RM/FCC 是负载、温度和电压下的预测值、因此在达到终止电压之前会发生 SoC 0%。  当 您使用较高的电流时、它在较高的电压下会提前达到0%。   如果您的化学 ID 与您的电池不匹配 、电阻表不正确、Qmax 值不匹配或负载选择 设置不与 您的负载测试条件等正确、则可能会发生 SoC 下跳或上跳。  

    您是否使用 aktuell.gg.csv 文件进行测试? 它有很多错误值- 175。

    这是测试电池的条件。

    1.找到正确的化学 ID。 您的 GPCChem 结果如何? 最大 DOD 误差是否低于5%? 最大 DOD erorr 是多少?

    2.如果化学 ID 匹配、则运行学习周期 =>它将更新 Qmax 和 Ra 值。 GPCRA 可提供与您的器件匹配的 Qmax 和 Ra 值。 更新状态将更新为06

    3.完成学习周期后,将 Qmax 和 Ra 值应用于 gg.csv 文件

    4.加载模式和加载选择设置。 您的系统是否使用恒定功率或电流? 如果降压或升压转换器等开关电源器件很多、大多数系统使用恒定功率模式。

     选择正确的加载选择

    4.完全充电终止后的放电周期测试=> 更新状态应该为06。

    5.如果  静置电压比 交替电压上升得多,则在静置期间进行 OCV 时,会发生完全放电后的 SoC 跳转。 如果在更高的负载电流条件下测试了监测计、由于 OCV 电压更高、SoC 将跳变更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您提供快速而详细的答案。

    是的、我使用 aktuell.gg.csv 文件进行测试。 哪些值是错误的?

    1) 我使用 GPCHEM 并获取随附的报告。

    2) 我尝试运行一个学习周期、但总是失败、因为我使用了 GPCRA 工具。 (随附报告)

    4) 系统以恒定电流~2A 运行、峰值~8-10A 持续几秒 (30秒)、实际上我使用恒定电流。

    我使用随附的 log.e2e.ti.com/.../3010.LOG_5F00_Learning_5F00_cycle_5F00_LC_2D00_RA1212_5F00_4.zipe2e.ti.com/.../8780.GPCRA_5F002800_2_2900_.zip 来表示 GPCCHEM 和 GPCRA

    e2e.ti.com/.../1856.GPCRA_2D00_report_5F00_OUT_5F002800_2_2900_.zipe2e.ti.com/.../GPCCHEM_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    化学 ID 807有16.51%的偏差。 这并不意味着 SOC 误差为16%、但 OCV 曲线在您的电池和化学 ID 之间存在巨大差异
    2. GPCRA 提供与 Qmax 和 Ra 类似的学习周期结果。 但它们是根据 OCV 曲线计算的。 因此、它必须具有高误差
    3.您的 gg.csv 文件太多175。 R_a0不应为175。 应为0055或 ff55。
    所以、您必须这样做
    1.导入默认.gg.csv 文件或程序默认.srec 文件。
    2.将 ChemID 807更新到监测计
    3.根据系统和单元格配置 gg 文件
    4.运行学习周期。

    电量监测 IT 配置用户速率- mA175毫安
    电量监测IT 配置用户速率-功率175mW/CW
    电量监测IT 配置储备容量-mAh175毫安时
    电量监测IT 配置储能175MWh/CWH
    电量监测IT 配置最大比例反向电网175个数字
    电量监测IT 配置单元最小值 DeltaV175mVolt
    电量监测IT 配置Ra 最大增量175%
    电量监测IT 配置设计电阻为175m Ω

    电量监测状态T 时间常数175数量
    RA 表R_a0R_a0标志175十六进制
    RA 表R_a0R_a0175编号
    RA 表R_a0R_a0 1175编号
    RA 表R_a0R_a0 2175编号
    RA 表R_a0R_a0 3175编号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误的值是导出文件的问题。

    我关注您的介绍1-4。
    我做过几次、但从未达到学习状态5。

    从默认的 gg.csv 文件开始、并为我的电池修改(两个串行 Panasonic LC-ra12pg)、并将 CHEMID 更新为0807。  

    1)  我为电池充满电并放松几个小时。

    2) 之后、我发送 IT_ENABLE 并重置、然后使用 C/8开始放电、使其空闲5小时。

    3) 用 C/5充电,可充分休息5小时以上

    但学习状态保持为4。 出了什么问题? 我不知道我能做什么。

    在这里、我的日志文件: e2e.ti.com/.../4834.LC.zipe2e.ti.com/.../LC_2D00_RA1212.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您对学习周期成功的支持