Other Parts Discussed in Thread: TPS65140
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65140 尊敬的所有,
所附为原理图。 第5页是 TPS65140的电路图。 下面是屏幕截图。Arrow P5V 是5V 电源输入、输出 VOFFSET、VRST、VBAIS 和 P3P3V_TPS。 电源芯片使能引脚由 DMD_PWR_EN 供电。当 DMD_PWR_EN 拉高时、P5V 被下拉、导致输入5V 电压下降。
现在、我通过调试发现这种现象:
1.取下下图中圆圈的 Q18、P5V 电压仍会下降;
2.移除下图中圆圈的 Q18、断开 TPS65140的使能引脚、而不会产生 P5V 压降;