大家好、
我需要设计具有以下规格的直流/直流转换器:
-Vin=6至12V 额定电压(可承受汽车冷启动)
-Iout = 10A
-这是棘手的部分:如果 Vin<11.7V、则 FAN48623 Vout=13.2V;如果 Vin>11.7V、则 Vout=Vin)。
因此、我无法直接使用 LM5122中包含的旁路功能、因为输入 BYPASS 的 Vin 阈值与 Vout 目标值不同。 因此、我需要一个包含"强制旁路模式" 的控制器(例如、使用专用引脚、例如 Fairchild 的 FAN48623)。 您能否推荐一些符合这些规格的德州控制器? 如果没有、任何有关此特殊情况的评论的应用手册也会有所帮助。
此致、确实谢谢