This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:三相 PFC

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712336/ucc28180-three-phase-pfc

器件型号:UCC28180

您好 

您成功使用 UCC28180实现了三相 PFC。 您能向我们介绍一下这方面的电路/原理图吗?  

我们针对5KW 设计了相同的器件。

此致、

A.S.Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhushan 先生、您好!

    了解使用 UCC28180的三相解决方案将会很有趣、因为它不是 TI 的目标领域。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter 先生:

    我已阅读了迪芬库马尔·帕泰尔先生的以下消息。

    "我想在三相 PFC 中使用 UCC28180 PFC 控制器。 我已成功在三相中测试了高达2kW 的功率。 但我想在10kW 至15kW 范围内使用。 使用 UCC28180是可行的吗?"

    这就是我想从 Dipenkumar Patel 先生那里获取原理图的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    由于此帖子已有几周没有活动、我将关闭此帖子。

    此致

    Peter