This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高电压电池组电量监测 IC 的使用

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687569/high-voltage-battery-pack-fuel-gauge-ic-usage

主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

高电压电池组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardas、
    请在新帖子中添加您的问题、因为此帖子中缺少该问题。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David

    是的、我没有添加问题。 只有我感兴趣。 不幸的是,我不允许所有问题和答案都阅读。 也许我有答案,没有新的问题。

    我们有 EV2300和 GPIO。 全部都是正确的、可以读取1-2-3-4卷带数据。 但是、对于7 -10 - 15节电池组是不同的。 电压高20 - 24 - 36 - 42 - 63。 TI 设备有烧断(烧坏)。

    讨论了阻抗。 它们应该是什么? 不同的紧张关系有多大的阻抗? 它们可能会有所不同? TI 可能有一个附加的安防板?

    请查看中国产品:

    连接电脑和EV2300或EV2400通讯盒之间,防止应接线错误或漏电造成通讯盒损坏;μ A

    独立电池供电;μ A

    连接计算机和 EV2300或 EV2400通信盒、以防止由于接线错误或泄漏而损坏通信盒;

    独立电池供电

    www.szsmartec.com/.../productId=763.html

    我们在 EV2400中烧录了 EV2300 (修复后、现在可以正常工作)、问题是否相同?

    感谢您的回答。

    祝你度过美好的一天!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardas、
    很抱歉,我至今未能看到你的答复。
    很抱歉、我承认我很难理解您的帖子/问题。
    您使用的是哪款 bq 器件?

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

     我们有 EV2300和 EV2400

    是安全使用的。 从42V 60C bycle电池 组读取/写入 I2C?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardas、
    您的电池组上使用的是哪个 bqXXX 器件?

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    自行车电池组中的器件。 电压 和电容。 I2C 是一体。 控制器由 TI 提供、或不由 TI 提供。 我不知道。 具有 BQstudio 的 EV2400可以在不增加保护的情况下实现安全的工作读取/写入?  

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardas、
    确保您可以在使用 TI bqXXXX 器件的大多数封装中使用 EV2400和 bqStudio。 但是、如果这些电池组不是来自您的公司、您可能无法执行任何操作(制造商可能已经密封了监测计...)。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你