This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3881:如何按顺序打开器件、但同时禁用所有器件

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3881, UCD9090A, LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713478/lm3881-how-to-turn-on-devices-sequentially-but-disable-them-all-at-once

器件型号:LM3881
主题中讨论的其他器件: UCD90ALM3880

您好!

我希望在为特定器件(U1)供电时、使用 LM3881按顺序为3个器件(U2、U3、U4)供电。 但是、一旦 U1断电、我希望其他 IC 立即关闭、而不是按顺序关闭。 我考虑了以下电路:

这样、一旦 U1断电、上拉电阻器就会被拉至零。 这是实现它的方法、还是有更好的方法。 或者、LM3881之外还有一个芯片、该芯片仅执行加电排序并同时关闭所有器件?

谢谢、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fred、如果您对 EN 有外部控制、那么您可以将 Flag1、FLAG2、FLAG3拉至 EN、当 EN 变为低电平时、Flag1/2/3将同时变为低电平。 如果您没有控制权(仅将 EN 拉至 Vcc)、则很难同时断电。

    它们是其他数字序列发生器(例如 UCD9090A)可以实现此目的、但尺寸更大。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 不建议将 EN 直接连接到 VIN。 请参阅数据表中列出的推荐方法。

    您可以使用 VIN 的 POWER_Good 信号进行标记输出、以便所有标志都可以立即关闭

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    很抱歉耽误你的时间、我刚刚休假回来。

    所以我要测试电路、当序列快速中断时、我会遇到问题。 当 EN 变为高电平时、序列正常启动(Flag1、flag2、flag3)。 如果 EN 在序列完成前变为低电平、则反向序列开始。 但是、EN 在反向序列完成之前再次变为高电平、然后正常序列从之前的点开始。

    我认为最好从 IC 上移除电源以完全取消序列、您认为吗? 我是否可以在 EN 上添加延迟电容器?

    谢谢、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、

    我刚刚测试了我发送的原始电路(EN 直接连接到 VIN)、看起来它为我提供了我所需的一切。 为什么不建议将 EN 连接到 VIN?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EN 必须在 LM3880加电之前保持低电平。 将 EN 直接连接到 VIN 将会打破此要求、在 LM3880数据表中、我们不建议这样做。
    您也可以参阅以下文章
    e2e.ti.com/.../700103
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您对该电路有什么看法? 我在 VIN 和 EN 之间添加了一个低通滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果要将 EN 连接到 V_U1、我们建议使用分压器、如的图15所示
    www.ti.com/.../lm3881.pdf
    此致
    Yihe