This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61256A:TPS61256x 如何实现输出短路/过流保护

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694450/tps61256a-how-tps61256x-implement-output-shorted-over-current-protection

器件型号:TPS61256A

设计

TPS61256x 如何实现输出短路/过流保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当负载电流增加并使谷值电流达到电流限制值时,输出电压将下降。 当输出电流进一步增大并使电压进一步下降到非常低的值时、高侧 FET 和低侧 FET 均关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能更详细地解释一下吗? 谢谢

    数据表:“当负载电流增加到低于电流限制阈值时,关断时间会增加,以便在下一个导通时间开始前电流会降至该阈值(所谓的频率折返机制)。 当达到电流限制时,输出电压在进一步增加负载时会降低”

    似乎 IC 没有限制电流,只是检测谷值电流,如果谷值电流超过电流限制阈值(典型值2.4A),则延长关断时间,但导通时间是恒定的,以限制平均电流,但 IPEAK 剂量不受限制? IPEAK  由导通时间和电感定义,根据 VIN/VOUT 比,一个简单的电路预测所需的导通时间。那么如何计算导通时间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    峰值电流受 Vin、电感和 Ton 的限制。 Ton 由 Vin 和 Vo 决定(IC 对 Vin、Vo 值进行采样并计算)。 当 IC 进入电流限制条件时、Vo 开始下降、然后 Ton 也下降。 所以您不需要担心 IPEAK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1 μ s、、您的意思是 Ton 与 Vout 成反比? 您能给出 Ton 的公式吗?

    2、我的理解:在电流限制操作中,IPEAK =I DAY+VIN*Ton/L (I DAY=2.4A 典型值),对吧? 那么、如何计算 Ton 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、Ton 与 Vout 成反比。 它的计算公式为:TON=TS *(1-Vin/Vo)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据 TON=TS*(1-Vin/Vo) ;Ton 与 Vout 成正比,而不是成反比  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你是对的。 当 Vout 较低时、Ton 较低。