This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659039-Q1:LDO2 &放大器;LDO3上升时间问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA756, DRA75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706883/tps659039-q1-ldo2-ldo3-rise-time-issue

器件型号:TPS659039-Q1
主题中讨论的其他器件:DRA756DRA75TDA2

您好!

我们将 TPS659039用于 DRA756电源、我们看到所有的电源排序都符合数据表中的建议。  

但对于 LDO3和 LDO2、我们会看到一些毛刺脉冲异常升高。  

根据我的知识、我们遵循了 TI 针对 TPS659039建议的所有设计规则。 连接 LDO3和 LDO2电源的示波器捕捉。  请向我们说明导致此问题的原因以及我们如何解决此问题?

注意:通道1 - LDO2、 通道2 - LDO3

    

此致

Bharati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bharati、

    您还可以探测 RESET_OUT 和 VRTC 吗? 此外、您能否共享 LDO2和 LDO3 (输入和输出)的原理图?

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nastasha、

    连接 RESET_OUT 和 VRTC 的捕获。

    相对于 LDOUSB 信号捕捉 RESET_OUT。 我已经捕获了 Boot0=0和 Boot0=1  

    连接为 VDDA_RTC 捕获的 VDDA_RTC 信号和纹波。



     

    此致

    Bharati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nastasha、

    这是 LDO2和 LDO3的原理图。  

    >LDO2被命名为 VDDSHV5、并连接到以下电路  

    > LDO3被命名为"VDDA_1V8_PHY"、连接如下

    如果您需要有关连接的任何说明、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bharati、

    感谢您提供原理图和示波器截图。 我将对此进行深入研究、并将很快返回给您。

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bharati、

    LDO3正常、有关此预期行为的更多信息、请参阅 DRA75勘误文档(项目 i939)。

    LDO2是一个3.3V 电源、看起来过早打开、从而导致电源序列违反。 因此、它被内部二极管削波。

    您的设计中是否有一个将 VDDSHV5连接到 VDD_1V8电源轨的位置? 您还能拍摄 LDO2、VCC1和 SMPS9的示波器截图吗?

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nastasha、

    1) 1)感谢您将查看 LDO3行为的勘误表。

    2) 2)对于 LDO2,我已确认 VDDSHV5未连接 到我们设计中的任何 VDD_1.8V。

    附加针对 LDO2、VCC1和 SMPS9的捕捉。 当 SMPS9上升时、LDO2尝试升高、但正如您提到的、它会被内部二极管削波。

    在什么情况下、这种行为是预期的? 我们如何解决这个问题?

    此致

    Bharati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接到 LDO2的电路很可能连接到3.3V 电路、该电路在 LDO2之前通电。  由于二极管削波、"step"电压约为1伏。  我建议查看此设计、以确保在 LDO2之前没有连接到 LDO2 (或 VDDSHV5)的外设受电和/或将 IO 驱动到 VDDSHV5组。

    谢谢
    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    正如您在前一封邮件中看到的、我在原理图中附上了 VDDSHV5连接的屏幕截图。 您可以看到 LDO2输出直接连接到 DRA756、VDDSHV5引脚具有0.1uF 电容器、4个上拉电阻连接到 VDDSHV5电源。 它未连接到任何其他电路。 为了确保没有其他电路连接到 VDDSHV5、我也从电路板上移除了4个上拉电阻、但在上升至3.3V 之前、LDO2输出仍然具有1.8V 的阶跃电压。

    此致

    Bharati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bharati、

    是否已编程电源序列?  LDO2 (3.3V)是否与 SMPS9 (1v8)同时斜升?   如果是、则违反电源时序要求。  在1v8和 AVS/内核电源斜升之前、不允许3.3V IO 斜升。  请参阅手册中的电源序列图。

    在该设计中、以下引脚连接到了什么?

    (ON_OFF、RTC_ISO、RTC_PORZ、WAKEUP[3:0]?  

    这些是 VDDSHV5 IO。  有人建议连接到这些 IO 的外设可能会通电、并将电流驱动到未通电 IO、从而泄漏到电源域。  DRA75x 器件不支持失效防护 IO、因此违反了规范。

    谢谢

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    如前面的邮件所述、当 SMPS9上升时、LDO2不会完全上升到3.3V、但当 SMPS9上升时、LDO2上存在阶跃电压。


    >ON_OFF:使用2K 下拉至接地。
    > RTC_ISO:连接到 DRA756的与门输出和 PORZpin。 栅极由外部直流/直流转换器(EVK 中也是如此)提供3.3V 电源。
    >RTC_PORZ:上拉至 VDDSHV5
    > WAKEUP[0-3]:上拉至 VDDSHV5

    我正在断开其信号上拉至 VDDSHV5的外设、以确保没有连接外设。
    我们将检查它是否解决了问题。


    此致
    Bharati
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我们逐个移除 了连接到 VDDSHV5的 IC、并发现当移除连接到 PMIC_INT 信号的电平转换器(U101)时、LDO2阶跃电压不存在。 附加屏幕截图以供参考。

    我们在通道 B 上连接了 VDDS18V、在通道 A 上连接了 P3V3_PSU、这与 EVK 的连接相同。 我们使用 TPS53515RVET 降压稳压器将12V 转换为 P3V3_PSU、电路板通电后立即启动、并将其连接到 PMIC LDO 输入。

    在我们的设计中、我们还有 P3V3_PSU 和 P3V3之间的负载开关、我们观察到、当我们将 P3V3而不是 P3V3_PSU 连接到电压电平转换器通道 A 时、步进电压问题得到了解决

    这是令人惊讶的、因为 EVK 还将 PS_EVM_3V3作为 PMIC LDO 的输入电压、并将其连接到 PMIC_INT 的电平转换器通道 A。 为了让我们理解、请解释为什么在我们的应用中看到步进电压、而不是在 EVK 中看到步进电压。 我们想了解一下我们是否错过了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bharati、

    我知道 TI 的 EVM 在早期也存在泄漏问题、原因与您遇到的类似。  但是-我认为他们已经解决了。  我需要返回并提取数据。  毫无疑问- PMIC_INT 信号的电平转换器应在 VCCA 侧由与 TDA2 IO 相同的电源轨供电。  如果连接到其中一个唤醒信号、则应由为 VDDSHV5供电的同一电源轨供电。  这将重新补偿 PMIC_INT 引起的泄漏。   

    谢谢

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    我们通过将 VDDSHV5连接到 PMIC_INT 电平转换器通道 A 来解决问题

    感谢您的支持。


    此致
    Bharati