This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:UCC28061#39;s 最短关断时间

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691972/ucc28061-ucc28061-s-minimum-off-time

器件型号:UCC28061

尊敬的团队:

我的客户正在评估 UCC28061和 L6562。

L6562可在500kHz-1000kHz 的频率下运行。

他想知道 UCC28028的最短关断时间和最大工作频率。

或者您有更好的 IC 建议、请随时告知我。

此致

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我可以在这里发表评论吗?

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    可使用 TSET 电阻器对最大开关频率进行编程。 建议的最小电阻值为66.5kOhm。 使用数据表中的这个 TSET 值和公式36、最大开关频率为1MHz。

    此致、
    本·洛夫