This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:暂定不使用 ACIN

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256304, UCC256301, UCC256303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689878/ucc256304-tentative-no-use-acin

器件型号:UCC256304
主题中讨论的其他器件: UCC256301UCC256303

大家好、

日本的许多客户都使用 FA6A31N。

底部

americas.fujielectric.com/.../acdc-power-supply-control-ic

此 IC 可在没有交流输入且 HV 端子(VH)连接至 GND 的情况下使用。

UCC256301和 UCC256304能否仅用于 Vcc 输入、HV 至 GND?

VCC 由 AUX 提供。 初级反激式低电压。

这不是最终用途。 仅进行 IC 换用评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    感谢您关注 UCC256304。 UCC256304的启动过程需要将来自 HV 引脚的 VCC 电容 charup 至~26V。 如果不需要 HV 启动、我建议使用 UCC256303。 UCC256303没有 HV 启动功能、您可以将该器件上的 HV 引脚接地。 UCC256303已成功用于具有此类辅助电源的系统。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-圣、

    我说"暂定"。

    客户电路板为 Fuji elec IC。

    他们希望通过交换来比较 IC。

    如果 UCC256304在没有交流输入的情况下工作、效率竞争就会很高。

    UCC256304能否仅工作 Vcc 电压开/关?

    如果竞争结果对所有方面都有好处、客户将选择 UCC256304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    您能否帮助我了解您的客户为何会考虑 UCC256304而不考虑 UCC256303? UCC256303专为计划使用辅助电源的系统而设计。 它使用 UCC256304等 HHC、将为您提供与 UCC256304非常相似的效率性能。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本-圣、
    由于另一个原因(原因是日本)、客户无法使用 UCC256303。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    随着此对话移至电子邮件、我将继续并关闭此主题。

    此致、
    本·洛夫