This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002:充电停止

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692434/bq2002-charging-stop

器件型号:BQ2002

你(们)好

我们的客户使用 BQ2002D 并在其电路板上进行测量。 但是、它不能按预期工作。

它有时会停止快速充电。 当 CC 电压停止时、它也会变为低电平。

我对这种现象有一些疑问。

条件 CC 电压变为低电平是什么?
根据我的理解,它是 BAT >2V 和 VTS <0.25*VCC。 计时器完成时也是如此。 是否有任何其他条件?

2.当 VBAT 为低电压时,经常会发生这种现象。 当该电压(VBAT)较低时、充电是否停止?

3. INH 引脚。 是否可以将此引脚保持断开状态?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    停止充电的条件、CC 引脚为低电平:
    *温度上升速率
    *最大电压
    *最高温度
    *最长时间

    INH 引脚应接地以实现最可靠的运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill-San,您好!

    谢谢你。 我的理解很低、

     温度速率: TS 引脚的电压下降25.6mV 或更高,然后快速充电终止。

     最大电压:如果 BAT 引脚的电压超过 VMCV = 2V +/-5%,快速充电将终止。

     最高温度:如果 TS 引脚降至低于 VTCO =0.225*Vcc+/-5%,快速充电将终止。

     最长时间:如果在 TM 引脚上配置的充电时间超过,则快速充电将终止。

    是这样吗?

    另一方面、有关 INH 引脚的更多信息。

    如果 INH 断开、会发生什么情况? 因为它在客户的电路板上保持打开状态。

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill-San,您好!

    我还有一个问题。
    关于 BAT 引脚电压、如果 BAT 引脚太低、是否可以终止快速充电?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最可能的问题原因是 INH 引脚悬空。 建议在引脚接地的情况下进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill-San,您好!

    感谢您提供信息。 如果不使用 INH、我建议将其接地。
    为什么应将 INH 接地? 它是否涉及噪声引起的任何未知行为?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill-San,您好!

    客户将 INH 引脚接地。 但是、停止充电仍然存在。 (此问题未解决。)
    这种现象(充电停止)发生在启动后的开始。 当 VBAT (=电池电压:0.7V)处于低电平时、通常会发生这种现象。

    我有这个问题的一些波形。 但是、这是一种机密信息。
    是否可以通过电子邮件讨论此问题? 如果可能、请给我发送您的电子邮件?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill-San,您好!

    你有更新吗?
    如果此现象未得到解决,BQ2002D 将丢失。
    或者、如果您有任何其他不带 BQ2002D 的替代解决方案、这对客户来说将是很好的选择。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将与你联系。