This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:轻负载开关

Guru**** 2814275 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR16006, LMR16006XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709830/lmr16006-switching-with-light-load

器件型号:LMR16006

你(们)好

我想确认 LMR16006在以下情况下的运行。

输入电压:12.5V

输出电压:12V

输出电流:50mA

我使用 LMR16006XEVM 获得了以下波形。

CH1:SW、CH2:VOUT

12V 输出电压似乎得到调节。  

开关波是否正确?

2.

当 VIN 降低12.3V 时、可获得以下结果。

VIN 为12.3V、但输出电压为12V。

 是否可以认为上图中的 SW 波形 正确?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    波形对我来说是正确的。 您违反了 Toff 最小时间或数据表中规定的 DMax。

    由于这种违规、开关节点将是周期性节点。


    请参阅下面讨论降压器件限制的链接。

    www.ti.com/.../slyt293.pdf

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David

    感谢你的答复。

    我知道该波形是从正常运行中获得的。

    该波形是否是由 wmp FET 运行引起的?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确、采用了 wigmp FET 以确保 Cbbot 被充电以提供高侧栅极驱动电路。

    希望这对您有所帮助?

    David。