This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:限制 VOUT 连接的超级电容器的浪涌电流。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693877/bq25570-inrush-current-limiting-to-a-vout-connected-supercapacitor

器件型号:BQ25570

您好!

我正在构建一个为 微处理器供电的电路、作为使用太阳能为白天和夜晚供电的电池的温度数据记录器。 我遇到的问题是 、微处理器有大约20秒的时间、当它消耗+80mA 的电流以及一些更大的200mA 尖峰、这些尖峰由+47uF 电容器解决。 经过一段时间后、微处理器进入深度睡眠模式1小时、在此期间消耗的电流约为0.9mA。 然后重复该循环。 如果电压降至低于处理器复位和我不会复位的电压 范围、则微处理器在3.0 - 3.6V 的电压范围内运行、因为它可能导致处理器回路。

我不知道 BQ25570在所需电压为3.0 - 3.6V 时为20秒的时间范围提供的最大电流。

因此、我想使用 超级电容器为该时间段提供电源、但我担心冷启动的浪涌电流会很高、以至于它会将 BQ25570炸成一个电容器。 我不知道 BQ25570的电流调节能力。  

解决这个问题我以前曾查看过限流二极管、但没有可靠的文档、最大电流为24mA、不可用。

我可以使用 超低功耗、低输入电压、限流负载开关、但这会增加 电路上的额外负载。 电池能够为其供电(2600mAh)。 如果器件 可以自我维持、我就没有进行功率计算。  

我计划使用的太阳能电池板为4V /0.64W。 我知道功率高于 BQ25570最大功率、但太阳能电池板上的导线会有电阻。  

那么、我的问题是:如果有更好的方法来驱动微处理器、它是什么? 如果使用超级电容器、我可以使用什么来限制电流?  在自我维持的情况下、是否有更好的方法?

此致、  

Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregor、
    最大输出电流高达110mA、充电器的逐周期电流限制为230mA、BQ25570输入的0.64W 超过了工作条件。
    我建议您将峰值输入功率限制为0.51W
    此外、您是否将微处理器连接到 VSTOR 引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、UPAL、

    感谢你的答复。
    太阳能电池将更改为0.45W 电池(受电池制造商的限制)。

    如果我了解 VSTOR 引脚、那么只有在太阳能电池供电时、它才是充电器1.8V (典型值)的输出? 我不打算将其连接到微处理器、因为逻辑高电平的最小电压为2.5V、现在有更多的 ADC 可用。 可以使用不同的微处理器和 ADC 进行刷新、以监控 VSTOR。

    此致、

    Gregor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregor、
    VSTOR 引脚是升压充电器的输出、当 VSTOR 大于1.8V (VSTOR CHGEN)时、充电器在升压模式下运行。
    当 VSTOR 电压达到编程的 VBAT_UV (1.95V)+VBAT_UV_HYST (15mV)电压时、VSTOR 和 VBAT 之间的 PFET 关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、UPAL、

    感谢你的答复。
    好的、VSTOR 电压范围为~2V 至4.2V、具体取决于:
    BQ25570的模式
    -蓄电池电压(电压范围为3V - 4.2V)
    因此它无法提供恒定电压是正确的,需要外部稳压器将电压保持在3.3V。 是这样吗?

    此致、

    Gregor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregor、
    VSTOR 和 VBAT 最大电压取决于 VBAT_OV、VBAT_OV 可通过外部电阻进行编程。
    您可以将 VBAT_OV 编程为3.3V、但缺点是您无法为电池充电超过3.3V。
    是的、您将需要一个外部稳压器来调节3.3V 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、UPAL、

    感谢你的答复。 您非常有帮助。

    最后一个问题。

    您能否将两个 BQ25570连接到同一个电池、但将其他所有东西分开。 此设计现已更新为使用显示屏。 这会在单个 BQ25570上产生很大的负载。 除非电池是共享的、否则不会连接电源通道。

    使用两个 BQ25570将以不同的角度使用两个单独的太阳能电池板(未连接)解决电源问题并增加充电时间。 OV 将设置为相同的电压(由于电阻器精度而产生的一些小误差)、其他参数可能不同。

    由于空间限制、它们将使用相同的电池。

    是否会有某种奇怪的频率或类似的频率、不会让 BQ25570同时充电? 这样连接两个引脚甚至是好主意吗?

    此致、

    Gregor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregor、
    谢谢、很高兴我能为您提供帮助。

    我在将2个 BQ25570连接到1个电池时看到的问题包括:
    1.您可能与太阳能电池板略有不同,您是否认为您可以从太阳能电池板向这两个输入提供准确的 VOC 和 ISC? 因为如果不同、那么您将使用两种不同的电压或电流为单个电池充电、这完全不建议这么做。

    将2个 BQ25570连接到单个电池时、可能会将电流灌入另一个 BQ25570 IC 的 VBAT 引脚、这也会导致内部环路复杂化。