This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:UCD9090A/未使用的引脚连接

Guru**** 2580925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693337/ucd9090a-ucd9090a-unused-pin-connection

器件型号:UCD9090A

您好!

请告诉我以下引脚的未使用引脚连接。

  1. MONxx (实际上 MON11未使用)
  2. GPIOxx
  3. PWM1/GPI1、 PWM2/GPI2

此致、

Satoshi / Japan Disty

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉在您忙时推送、但您有更新吗?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议将未使用的引脚接地。

    谢谢

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、

    客户计划取消使用以下引脚、然后我想知道这些引脚的默认配置、输入或输出。 我需要知道它、因为它应该作为默认接地输入。

    编号 引脚名称
    ----------------------
    第37号第11 (I)条
    4个 GPIO (I/O)
    18GPIO13 (I/O)
    21GPIO14 (I/O)
    24GPIO15 (I/O)
    25GPIO16 (I/O)
    26GPIO17 (I/O)
    22PWM1/GPI1 (PWM/I)
    23PWM2/GPI2 (PWM/I)
    27TCK/GPIO18 (I/O)
    28TDO/GPIO19 (I/O)

    此致、
    Satoshi / Japan Disty
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、

    很抱歉、您忙的时候会推送您的评论、但我们将不胜感激。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下输出 MON 引脚。 如果 未配置、则所有其他 GPIO 引脚均为输入禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!

    关于未使用的引脚、Yihe 建议接地、因此 MON 引脚应使用电阻器下拉、因为 MON 引脚默认输出。 关于 GPIO 引脚、GPIO 引脚可以直接接地、因为默认情况下其输出为输入。
    我的理解是否正确?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。