This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:在-10度启动条件下、Vout 延迟超过5秒

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710923/tps40170-vout-delay-more-than-5sec-when--10-degree-start-up-condition

器件型号:TPS40170

您好:

我想检查客户应用程序的问题。

输出波形在-10度条件下,5V 输出和 VBP 将比 UVLO 高大约5秒。 相对于低温环境是否会导致输出延迟?  

原理图如下所示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kay、

    即使在极端条件下、5秒也是很长的时间。

    您能否检查 EN 引脚并查看发生了什么情况?

    如果 EN 看起来正常、请检查 FB 和 COMP。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    仅在低温条件下才会发生1.5秒

    2. 客户尝试直接连接 UVLO 和 VBP、但5V 输出没有延迟

    3、@了所连接的 EN 和 SW 引脚的测试波形(低温度)。

    当前 COMP 引脚值为3.83K 欧姆、8200pF、220pF (此设置的正常温度正常)  

    e2e.ti.com/.../_E26C625F1657_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kay、

    感谢您提供这些信息。 有趣的是、将 VBP 直接连接到外部电源将不会导致延迟。 我将与设计人员交谈、以了解导致该 LDO 在寒冷条件下延迟的原因。

    问题:
    1.延迟是在特定温度下从~0跳到~5s、还是更渐进? 在0度时是否存在~2s 延迟、在10度时是否存在~1...?

    2.这种情况在很多电路板/IC 上是否始终如一?

    3.您的 UVLO 分压器应在 UVLO 上产生~1.2V 的电压、但示波器捕获显示为~1.7V。 是最新的原理图、也可能是您在更高的 VIN 下进行测试。


    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    再次感谢。

    问题1:
    测试环境:使用室冷却至-10度并对其进行测试。

    问题2:
    目前已知的是非特定批次的板/ IC。

    问题3:
    客户 RD 尝试降低 UVLO 范围、但仍可能重复该症状。

    您的看法可能会产生其他任何问题或建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kay、

    他们是否尝试更改 UVLO 分压器的值? 他们可以尝试200K 和10K、而不是2M 和100K。

    我想澄清一下 Q1。 如果您在 T=-10C、-9C、-8C、-7C... 5秒启动是否立即停止(5秒、5秒、5秒、0秒、0秒...) 或逐渐(5s、5s、5s、4s、3s、 2、1、0、0……)?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您能否帮助检查此症状是否在您的一侧重复?

     Rd 尝试将 UVLO 和 VBP 引脚连接在一起、超过5V 的输出不会延迟

    2. 5秒启动,并在-10°C 室立即离开(参见所附波形)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kay、

    我将尝试在实验室中重现此问题。

    同时、请将 R51和 R53更改为200k 和10k、而不是2M 和100k。 这将排除 UVLO 是否是问题。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    再次感谢、我们将与 RD 成员讨论这种方法。 我们是否有时间表来了解您何时会考虑复制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kay、

    我们已经在实验室中对此进行了研究、但我们无法重现此问题。 我们修改了 EVM 以重现您的电路、但即使在-40C 温度下、我们也无法看到您看到的内容。

    请告诉我电阻器更改是否可以解决该问题。

    Sam