This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54040:轻负载条件下的 TPS54040输入电流

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689056/tps54040-tps54040-input-current-at-light-load

器件型号:TPS54040

尊敬的支持团队

我通过将 TPS54040的负载从10mA 摆动到100mA 来检查输入电流。

虽然输入电流随着 Vin 的增大而线性减小、但似乎只有当 Iout =10mA 时才会增加。 在 Iout=10mA 时、值看起来不稳定

原因是什么?

脉冲跳跃模式似乎是相关的、但此时电流是否不稳定?

■μ V 条件

输入电压:11~16V 输出电压:1.5V 输出电流:10mA~100mA Fsw:400kHz

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供您的设计原理图以及您如何测量输入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank - San

    感谢您的回答。

    请参阅下面的原理图。

    此致

    永川体野郎

    e2e.ti.com/.../TPS54040-Scematic.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank - San

     如果您能回答、我会很感激。

    此致

    永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomohiro-San、

    很抱歉耽误你的时间。 您的万用表可能会在脉冲跳跃电流波形上感到困惑。 您能否检查以确保电路在10mA 下正常运行? 检查输出电压是否稳定、在负载阶跃期间检查 VOUT。 或者、您可以获取波特图、因为您已经有 R5。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,塞缪尔-圣

    感谢您的回答。

    我检查了输出电流和波形。

    当  Iout=10mA 时、设置 Iout 会略微不稳定。(9.76mA~9.79mA)

    而且、输入电流为2.5mA 和1.9mA 时、似乎有两种状态。

    我连接了 Vout 和输入电流波形。

    我 想在 DCM 中混合了脉冲跳跃、但您认为什么?

    e2e.ti.com/.../Vout_5F00_waveform.xlsx

    IIN=低电平(1.9mA) CH1:Vout CH4:Iin

    e2e.ti.com/.../TPS54040_5F00_Iin_3D00_1.9mA4.tif

    e2e.ti.com/.../TPS54040_2D005F00_Iin_5F00_1.84mA_4266E26C625F_2.tif

    IIN=高电平(2.5mA) CH1:Vout CH4:Iin

    e2e.ti.com/.../TPS54040_5F00_Iin2.54mA4.tif

    e2e.ti.com/.../TPS54040_5F00_Iin_5F00_2.53mA_4266E26C625F_2.tif

    此致

    永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomohiro-San、

    对我来说没关系。 SW (浅蓝色)处于不连续导通模式且正在跳过脉冲。 VOUT (深蓝色、交流耦合)看起来稳定平坦。 我认为9.76mA 与9.79mA 之间的变化很好地处于预期的正常工作条件内。

    这些运行条件中是否有任何一种不符合您的规格?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sam-San

    很抱歉耽误您的回答。

    问题是输入电流以两个值增加。 不符合产品规格。

    这是由于脉冲跳跃操作与 DCM 混合、我的理解是它是正常操作。

    正确吗?

    此致
    永川体野郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomohiro-San、

    我想确保我理解您的意思、"输入电流以两个值增加"。 您是说在 DCM/脉冲跳跃模式下、输入电流为2.5mA 还是1.9mA、这是不可接受的?

    您的波形显示了电流随开关活动而升高和降低的情况。 这是正常情况。

    如果您需要更恒定的输入电流、您可以找到具有强制 PWM 的 IC、该 IC 将在轻负载条件下以设置的频率继续开关。 这会降低效率、但会消除此输入电流摆幅。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sam-San

    很抱歉缺少信息。

    输入电流为1.9mA、但输入电流为2.5mA 是不可接受的。 一些器件在1.9mA 下保持稳定。

    根据我的理解、这都是由于脉冲跳跃阈值的变化而导致的正常行为。

    此致

    永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomohiro-San、

    哦、我想我现在已经了解了。 您有许多板。 在相同的条件下、有些具有1.9mA 的输入电流、有些具有2.5mA 的输入电流、对吧?

    如果是这种情况、您是对的。 在相同条件下、相同电路板之间不应存在如此大的差异。 我建议检查示波器上每个电路板的每个引脚、比较电路板之间的电压波形。 这两者之间应该有所不同。 我猜这是由于电路板上放置了错误的组件、焊接不足或转换器略微稳定造成的。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sam-San

    感谢您的快速响应。 您的理解几乎是正确的。

    此外、根据有源器件中的测量时序、输入电流不可稳定为1.9mA 或2.5mA。

    良好的器件稳定在1.9mA。

    由于问题器件的行为、我认为这是由良好器件的个别差异造成的。

    此致

    永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomohiro-San、

    好的、我的理解是:

    您有许多相同的电路板。 有些是好的,有些是坏的。

    如果输出电流为10mA、则正常电路板的输入电流始终为1.9mA。 问题 IC 的坏板显示1.9mA 或2.5mA、具体取决于测量时间的时序。 问题板在1.9mA 和2.5mA 之间跳转。

    如果您使用具有良好 IC 的良好板、则使用具有问题 IC 的坏板、然后交换 IC、问题出在 IC 还是电路板上?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sam-San

    是的、您的理解是正确的。
    我现在检查的是,问题出在 IC 上。
    我将检查良好板的波形。

    此致
    永川体野郎