This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:您好。我购买的电路板有缺陷。如图所示、其中一个器件损坏。EM1402EVM 1ea

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709427/em1402evm-hello-the-board-i-bought-is-defective-one-part-is-broken-as-shown-in-the-picture-em1402evm-1ea

器件型号:EM1402EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否联系了当地 TI 办事处?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Namsun、

    正如 Roger 提到的、我强烈建议您联系您当地的 TI 办事处或客户支持以解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    我们通过电子邮件向当地 TI 办事处发送了邮件、但无法收到他们的任何回复。
    您可以将其转发给他们吗?
    我们需要处理此问题。
    如果可能、我们希望您取消我们的订单并将其退回。
    无论如何、我们今天将再次向 TI 亚洲发送电子邮件、并等待回复。

    此致、

    Namsun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Namsun、

    很抱歉。

    遗憾的是、我只是一名工程师、无法解决此类物流问题。  

    我建议拨打客户服务电话(此处链接: http://www.ti.com/guidedsupport/docs/calltisupport.tsp)并通过这些方式进行工作。