This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:UCD3138LLCEVM 调试问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713666/ccs-ucd3138-ucd3138llcevm-debug-issue

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

大家好  ,我们现在正在调试 UCD3138LLCEVM,下载文件后。在 Fusion Digital Power Studio 下使用.x0文件(不编译)进行调试。  然后、当"将闪存恢复到 RAM"时将发生错误、EVM 无法正常工作。 作为附件的状态。  请帮助检查问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    工程师对此进行了研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helllo,是否 有解决方案检查和回复? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们切换到 CCS 6时、这会出现一个问题。  我们必须将软件中断开始时的代码更改为:

    //确保中断被禁用

    asm (" STMFD SP!、{R4}");//存储 R4

    asm (" MRS R4、CPSR ")//获取 PSR

    asm (" ORR R4、R4、#0xc0 ");//设置中断禁用

    asm (" MSR CPSR_CF、R4");//恢复 PSR

    asm (" LDMFD SP!、{R4}");//恢复 R4

    我会检查并查看是否存在该问题、或者在必要时更改该问题、然后重试。