This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/BQ501210:关于无线充电测试问题

Guru**** 2813845 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ501210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711736/rtos-bq501210-about-wireless-charging-test-problems

器件型号:BQ501210

工具/软件:TI-RTOS

我们公司 于6月27日从贵公司购买了无线充电演示板。我们进行了测试并发现了一些问题

1>发送和接收之间的距离不够。测试结果不超过2mm (测试方法:在  TX 和 RX 之间使用2mm 厚的塑料。 似乎没有接收问题)    我们比较了其他品牌的无线充电 。使用相同的测试结果是8mm,这是很好的结果。

2>传输和接收偏移距离不够(偏移距离不超过6mm)    。我们已经比较了其他品牌的无线充电 。因为使用的测试结果是8mm。    

  备注:使用的主芯片型号是 bq501210evm-756。  请分析故障原因、并发送电子邮件至我 的644524113@qq.com                                             

 

                                                       谢谢! Ang 谨致问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    不建议在新设计中使用 BQ501210、并且已从 TI 网站中删除 BQ501210EVM-756。 该设备可能是从 DigiKey、Arrow 或其他分销商处购买的。 需要与他们联系以返回该装置。
    如果是从 TI store 购买的、请参阅以下链接以了解退货和退款:
    www.ti.com/store/faq-returns-and-refunds.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 正如您所说、BQ501210演示板不符合我们的要求。我们需要退货和退款请向我们提供退货政策和退货代码。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如需评估退货和退款、请参阅以下链接:
    如果是从 TI store 购买的、请参阅以下链接以了解退货和退款:
    www.ti.com/store/faq-returns-and-refunds.html