This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313:LM27313 UVLO

Guru**** 2611195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692334/lm27313-lm27313-uvlo

器件型号:LM27313

您好、专家、

我们为什么要在 UVLO 电路中使用 SW 电压?

我猜 Vin 会降至低电平、VSW 也会保持高电平

Q1将关闭、Vshdn 将为低电平、

控制器将立即关闭。

您认为我说了什么?

如果我的期望不正确、请告诉我方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 KW:
    我本周正在参加培训、我稍后会回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 KW:
    您可以为我分享完整的 SCH 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jing Ji、

    还可以! 请帮助查找有关 SCH 的附件。

    谢谢你

    Kyle e2e.ti.com/.../oled_5F00_20180525.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 KW:
    很抱歉耽误你的时间。
    1涉及 SW 的原因:这将使 C1电压变为 SW 电压。 当升压工作时、C1的电压= VOUT。
    2该电路似乎设置了 VIN UVLO、但 LM27313的 UVLO=1.5V、您希望通过该电路设置更高的 UVLO。
    3您能告诉我您在哪里找到了此电路吗? 因此、我们可以考虑它的目的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jing Ji、

    感谢您的回复。

    我看到的网站如下所示。

    http://www.ti.com/product/LM27313/technicaldocuments

    让我们来详细讨论一下这一点。

    谢谢你

    Kyle