This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:独立六节/24V 锂离子电池保护器 IC

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL157A4225, BQ77905, BQ76930, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687583/bq77pl900-stand-alone-six-cell-24v-li-ion-battery-protector-ic

器件型号:bq77PL900
主题中讨论的其他器件:BQ77PL157A4225BQ77905BQ76930BQ76200

您好!

我正在寻找一款独立的六节(24V)锂离子电池保护器 IC。 以下是一些主要要求:

1) 1)每节电池和整个电池的过压保护。
2)最好是独立的(具有一个使能/禁用引脚或两个用于控制 IC)。 只能进行配置的 I2C 通信。
3) 3) IC 应能够控制或驱动(外部)位于电池正极线路(高侧)上的充电/放电 MOSFET (最好)。

一些次要意见:
4) 4)如果需要、我可以使用简单的可堆叠解决方案。
5)理想情况下、采用20引脚 TSSOP 封装。
6) 6)不需要电池平衡、但如果存在、则正常。
7) 7)如果解决方案除了提供过压/欠压保护外、还可以通过12V 电源为24V、6节电池充电(开关模式)、这也是可以接受的。

我找到了一些器件:
bq77pl157a4225 -驱动低侧充电 FET (无放电 FET?)。 是否有类似的器件可驱动高侧充电 FET 和放电 FET?
bq77PL900-它似乎可以在独立模式下运行。 它的生命周期是否可见? 我希望确保 TI 在未来10年内继续保持此部件的有效期。

如果有任何指示或解决方案、我们将不胜感激。

此致、
Nitish Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitish、
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢您的回答。
    我等待 TI BMS 专家的回复。

    此致、
    Nitish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您是否想让 BMS 专家帮助我选择器件?

    此致、
    Nitish Agrawal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitish、

    对于您的要求、我还建议您使用 bq76930或 bq77905。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、
    感谢您的回答。 遗憾的是、您推荐的器件不符合我声明的要求:

    BQ76930仅驱动低侧 MOSFET (在 BATT 线路中)。
    BQ77905最多只能连接5节电池(我需要6节电池)...我不想堆叠这些电池。

    此致、
    Nitish Agrawal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitish、

    对于 bq76930、您可以考虑添加用于 HS FET 驱动的 bq76200。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、
    感谢您的回答。 是否有结合使用 bq76930和 bq76200的应用原理图?
    此致、
    Nitish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、
    抱歉、对于上一个问题...我在 bq76200文档中看到了应用原理图。
    此致、
    Nitish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitish、

    很高兴您能找到它。 如果现在没有其他问题,我将结束这一问题。 如果您有任何其他问题、请随时回复、如果您的问题与其他主题有关、请打开另一个问题。

    谢谢

    Miguel