This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5420:TPS5420D

Guru**** 2813465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712836/tps5420-tps5420d

器件型号:TPS5420

尊敬的 TI 团队:

我的一位客户遇到以下问题:

测试点为8号 U22英尺。 可以看出、峰间电压不稳定、随机下降至26V

导致信号下降至低于100、000、高噪声为0.002985。 脚数7获得稳定的24V 电压。

 

请告知导致此问题的原因。

谢谢、

开放的我们党

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uri,

    不确定您所引用的数字是什么意思? 我假设您分别是 Hz 和伏特? 根据您的描述、当您将峰间电压描述为不稳定时、您是指占空比不稳定?

    如果是、请提供客户布局的图片吗?

    谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uri,

    您是否已解决问题?