This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:如何使用 TPS26625使模拟电流监控器输出功能正常?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707639/tps2662-how-can-make-analog-current-monitor-output-function-with-tps26625

器件型号:TPS2662

您好!

客户希望 使用 TPS26625实现模拟电流监控器输出功能、如 TPS26600的 IMON 引脚。

她如何实现这种功能?

她能否通过将 ILIM 引脚连接到 MCU ADC 端口实现这一目的?

 

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您发表问题、让我检查一下如何使用外部分立式电路实现 IMON 功能。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、

    是否有任何更新?

    请尽快让我获得您的答案。

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、

    有更新吗?

    TPS26625无法进行此类功能?

    请尽快让我获得您的答案。

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    ILIM 引脚具有流经连接到 ILIM 引脚的外部电阻器的电流信息。
    连接 I-V 转换器(运算放大器-ve 输入连接到 ILIM 电阻器、+ve 输入连接到 RTN)将提供与流经负载的电流相对应的电压。

    如果您需要更详细的 I-V 转换器说明、敬请告知。

    此致、
    Kari。