This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:CE 引脚

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQPRODUCTION, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691584/bq34z100-g1-ce-pin

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQPRODUCTION

尊敬的所有人:

      您认为 CE 引脚 可以悬空吗? 为什么我在浮动条件下测量 CE 引脚电压为0.8V?谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    从外观来看、这应该偏置到 Regin。 我正在详细了解原因。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

       您能否提供 CE 引脚内部电路? 我无法从  数据表中看到 VIH VIL 参数、 目前我有1/30 的产品

    有以下问题:

      如原理图所示、CE 引脚悬空、我使用万用表测量电压约为0.8V、 通常电压应为1.3V。 当我用 电烙铁烧写 CE 引脚时、 错误的电压会恢复正常。  我 确信这不 是冷焊料。  您能给我解释一下吗? 谢谢~

       

      此外, 您能否 提供一些大规模生产工具? BqProduction 可以为我提供帮助吗?  谢谢~期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我通常不遵循、CE 不应悬空、因为它在内部为部件供电。

    也是的、bqProduction 应用于大规模生产。

    您可以使用此文档作为指南: www.ti.com/.../slua665


    谢谢

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Miguel:

    感谢您的回复、但我想知道导致这种现象的原因是什么:"当我用电烙铁烧 CE 引脚时、错误的电压会恢复正常"、您能帮我吗? 谢谢~!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    触摸作为高阻抗引脚的 CE 引脚似乎会导致对温度敏感的泄漏电流发生变化、或者焊接烙铁会导致电压发生变化、进而导致该引脚上的电压发生变化。

    一般而言、我们不建议将此引脚悬空。 它应分别连接到 GND 或 Regin 以将其关闭或加电。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Miguel:

    感谢您的回复,我忘记告诉您、我在不接通 BQ34Z100-G1电源的情况下使用电焊铁烧写 CE 引脚。 CE 引脚电压在上电后测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    好的、我回答了您的问题吗?

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    由于不活动、我将关闭此请求。 如果我们尚未回答您的问题、请输入新请求。

    谢谢

    Miguel