This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B25:未使用 SMBus 引脚的终端

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713809/tps544b25-the-termination-of-unused-smbus-pins

器件型号:TPS544B25

大家好

如果我们问 TPS544B25、您会介意吗?
未 使用的 SMBus 引脚的端接更好的方法是什么?
-4.7khom 上拉
-4.7k Ω 下拉

我们假设4.7khom 的上拉 电阻较高、因为100kHz。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、
    如果您不使用 PMBus,则可以悬空时钟、数据和 ALERT#引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John San

    感谢你的答复。

    好的、我们明白了。
    以防万一、它在时钟和 数据引脚上有任何内部上拉电阻器吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    请直接与我联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、
    CLK 和 DATA 没有内部上拉电阻、如果不使用、则可以连接到散热焊盘上的 GND。

    CNTL 是转换器的使能端、如果未使用、则应将其连接到 BP3。

    此致、
    Mathew