This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:关断后恢复 Qmax 和 Ra

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692367/bq27421-g1-restoring-qmax-and-ra-after-shutdown

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我们希望使用关断模式来优化功耗。

我找不到在启动期间应在关断前读取和恢复哪些值的详细过程、以及如何准确地读取这些值和写入这些值。 您能为此提供一些过程或伪代码吗? 它在快速入门文档中描述的流程图中的适用位置图4。 启动后是否需要取消密封才能更新这些内容?

谢谢、

Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Moshe
    您修改的参数以及周期计数、Qmax 和电阻表。 此外、如果该器件具有寿命功能、则会显示寿命数据。 我们没有任何伪代码可供使用、但我相信您引用的快速入门指南已经足够详细、可以提供有关该做什么的指导。 所有用户所有文档都是 www.ti.com/.../getliterature.tsp

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx。

    您能否列出在启动期间关闭和恢复之前需要读取的参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Moshe。
    快速入门指南涵盖了这些内容。 请参阅该文档
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它不是。 您能给我指一下您所指的特定链接吗?请提供页码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moshe、

    我鼓励您仔细阅读材料。  

    确实如此。

    有关上述链接中的文档、请参阅第6节的最后一段。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx。

    如果我错了、请纠正我的问题。

    主机 SW 要保留和恢复的参数为 :设计容量、设计能耗、终止电压、锥形电流

    "Qmax"、"Ra" 不会被恢复。

    谢谢、Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Qmax 和 Ra 将使用您定期存储在主机 NVM 存储器中的最新值进行更新。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将在这里循环。
    哪些地址是 Qmax 和 Ra? 请不要让我回到文档...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moshe、
    遗憾的是、您反复询问相同的问题、但没有具体说明、这就是我们为什么会在这里循环讨论。 TRM 和 EVM 快速入门指南非常详细。 TRM 具有所有寄存器的子类 id 和偏移量。 或者、bqstudio 是用于与器件通信的工具、它还列出了所有子类、数据长度、块编号和 blockoffset。 您不必连接设备即可访问该工具。 只需下载并安装 bqstudio、然后在启动工具时选择 bq27421。 Ra 的子类为89、十六进制为0x59。 bqstudio 以十六进制形式列出子类 ID、而 TRM 以十进制形式列出子类 ID。 RA0至 RA14为偏移0至28。
    Qmax 子类为82、即0x52、偏移量0。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx。

    我从 GG 读取以下值。 根据文档、所有内容看起来都很好、除了 Ra0、它看起来字节顺序相反。 如果我反转字节顺序、它将是102。

    您能解释一下吗?

    Qmax:16486

    RA 0:26112
    RA 1:102
    RA 2:99
    RA 3:107
    RA 4:72
    RA 5:59
    RA 6:62
    RA 7:63
    RA 8:53
    RA 9:47.
    RA 10:60
    RA 11:70
    RA 12:140
    第13条:第369条
    RA 14:588

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Moshe、
    是否只有 Ra0处于相反的顺序? 我没有解释为什么只有 Ra0会处于相反的顺序。 如果是、由于 endian-ESS、它应该是所有应采用相反的顺序的文件。 您是否确定要正确读取它。 您可以使用 bqStudio 测试读取、甚至可以捕获示波器快照以确保正确读取。

    谢谢
    Onyx