This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:bq76PL455如何校准内部温度传感器?

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711301/bq76pl455a-how-bq76pl455-calibrate-internal-temperature-sensor

器件型号:BQ76PL455A

尊敬的先生/女士

Q1:如何校准 PL455内部芯片的温度测量?
Q2:被动平衡电阻、如何调节和计算电阻值? 有公式吗?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IC 内部有4个传感器。 模拟和数字均具有(a)热关断电路(TSD)和独立传感器。 TSD 是固定的、无法更改。 为了通过 NTC 测量电池温度、测量通过 AUX0-AUX7执行并在 AUX OV/UV 阈值寄存器中设置。 需要对阈值进行编程。

    有关顶部电池组和底部电池配置的选择、请参阅 VSENSE 连接。 请参阅 d/s 图38 另请参阅 SLUA791应用手册" bq76PL455A-Q1设计建议"。 文档可从 TI.com 网站上的 TI.com 产品文件夹下载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vish、

    刚刚向 RD 确认他们的问题尚未解决? 客户表示遇到的情况是温度测量不准确。 在客户自己的 PCBA 上进行温度测量。 使用 TI 的 GUI 来测量客户的 PCBA。 室温为27°C、但 PL455A 返回值为42°C。无论是数字温度还是模拟温度。 打扰一下、客户的检查在哪里?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    anlaog-die 的温度测量可编程为 ADC 序列的一部分 设置 CHANNELS[CMD_HTSEL]报告值是来自温度传感器的电压、而不是实际温度。 使用 VADC =[2 * VREF/65535 ]* READ_ADC_VALUE。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vish、

    今天上午与客户确认问题是否已解决。 客户遵循 BMS 455的 DETASHEET 上的 NTC 连接。

     

    无法测量所需的温度信息。 如何修改它?

    客户尝试将 NTC 连接到 PL455A Vref 引脚、发现可以测量到正确的问题。 客户希望使用 VREF 连接到 NTC。

    数据表中未写入 VREF Iout。 可从 PL455的 IC VREF 提供多少电流?

    此致、

    黄上

    尊敬的 kami
           如電話所問,我們依照BMS 的DETASHEET 上的NTC接法 μ A
    沒辦法量測到需要的溫度訊息,請問要怎麼修改呢??
    還有我們BMS 455的這顆IC VREF這支腳的電流可以供到多少呢??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vish、

    今天上午与客户确认问题是否已解决。 客户遵循 BMS 455的 DETASHEET 上的 NTC 连接。
     
    无法测量所需的温度信息。 如何修改它?
    客户尝试将 NTC 连接到 PL455A Vref 引脚、发现可以测量到正确的问题。 客户希望使用 VREF 连接到 NTC。


    数据表中未写入 VREF Iout。 可从 PL455的 IC VREF 提供多少电流?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,
    VREF 是输出滤波器引脚。 它在内部使用,我们*不*建议将任何电路从 VREF 引脚上连接,并将电流从该引脚中拉出。 因此、我们不会为 VREF 规格负载电流。

    希望这对您有所帮助、
    此致
    Vish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题重复两次。 请参阅上一帖子以获取答案。
    TXS
    Vish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vish、

    关键点是客户无法连接 VREF、然后数据表告诉我们可以准确测量以下图30连接、但客户无法根据以下公式获得类似的值。 客户调试方向应该怎么做? 您能帮您绘制偏斜电路图吗? 我可以通过电子邮件将客户电路图发送给您吗? 客户现在使用 GUI 来读取温度。 如何读取暂存区 READ_ADC_VALUE?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INT_TEMP 是固定的;它不用于感测电池温度。

    可通过 ADC 通过设置 CHANNEL CMD_TSEL] bit.IN 来测量数字芯片温度

    转换公式内部芯片温度由同一节中的公式(4)给出。

    INT_OT_THRES。 在测试时写入 EEPROM 中的寄存器地址 x550-X551。

    如果内部温度超过此值、将设置 INT_TEMP_FAULT。

    内部寄存器设置为@ 0xAB68。  小数点43889

    5V 满量程为0xFFFFà65535 μ A;因此0xAB68、

     

    VADC =(43889/65535)* 5V = 3.3478V…

     

    根据 d/s 方程#4、

     

    内部芯片温度 C =(3.3478-2.287)* 131.944 =139.9C……..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vish、
    感谢您允许我与我的客户核实。
    此致、
    黄上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确定将关闭此旧的电子邮件字符串。