This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517A-Q1:ucc27517 IN+/-引脚的寄生电容值

Guru**** 2579405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517A-Q1, UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689410/ucc27517a-q1-parasitic-capacitor-value-for-ucc27517-in---pin

器件型号:UCC27517A-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27517

大家好、

UCC27517A-Q1 IN+/-引脚的输入寄生电容值是多少? 谢谢。

此致

张夏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    感谢您对 UCC27517A-Q1的关注、在我们处理此请求时、您能告诉我们有关应用以及为什么需要此参数的更多信息吗? 客户是否希望优化 IN+/-引脚上的输入滤波器? 如果客户希望在 IN+/-上实施滤波器、我们通常建议串联电阻为0-100欧姆、电容为10-1000pf、确保了解传播延迟和抗噪性之间的权衡。

    此致、
    将要执行的操作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您的回复

    他们需要计算从 MCU 信号输出到 UCC27517识别这是一个有效信号的时间的延迟。 谢谢。

    此致

    张夏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我已向您发送了一封电子邮件、其中包含有关此内容的详细信息。

    此致、
    将要执行的操作