This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:输出错误、器件过热

Guru**** 2482115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694694/lm27761-wrong-output-and-device-overheating

器件型号:LM27761

你好。 我遇到了 LM26671稳压器问题。 我有5V 输入、并希望生成-2V 输出、电流消耗约为1mA。

我在这里有原理图和布局。

我看到的是、在掉电后、一段时间内我的输出为-2V、然后输出将变为30mV (VFB 10-20mV)、我可以从电路板底部感觉到组件过热。

这里的问题是什么?

非常感谢。

我要连接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lizi,

    感谢您分享您的原理图和布局。

    我看不到 IC GND 过孔如何连接到另一个 GND 过孔。 您是否在另一层上有内部 GND 层、还是这是一个2层 PCB? 在任何情况下、对于任何开关稳压器、我们都需要在电容器和 IC 之间实现短而直接的连接。 您可以订购具有已知良好布局的 EVM、看看它是否适合您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lizi,

    您能否分享 GND 过孔如何相互连接?