This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:适用于汽车4S2P 锂离子电池应用的充电器、管理产品、12V 或24V IN?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350, BQ29312A, BQ20Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709483/bq76pl455a-q1-charger-management-product-for-automotive-4s2p-li-ion-application-from-12v-or-24v-in

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ78350bq29312Abq20z80

大家好、TEEM、

客户询问 TI 产品的以下应用。

在我的‘s 中、充电器/电池组(μ C)将安装在柴油机车辆上、并由12VDC 或24VDC 供电(取决于车辆类型和交流发电机电压)。 柴油发动机的实际启动通过空气驱动启动机电机进行。 电池组基本上允许打开点火开关、监控启动传感器、初始驱动喷油器电磁阀并启动气动启动机电机。

 

我有几个问题:

 

1. TI 是否有一个电源管理 IC、它可以在交流发电机输入之后连接、防止出现以下情况:a)反极性、b)过压、c)一般噪声抑制等、然后再进入电池充电 IC? 交流发电机噪音可能在40..50V 范围内。 此时的预期最大电流最大为10A。

2.就电池充电 IC 而言,我想同时为电池充电,以便为其他电路下游供电。 您对充电 IC 有何建议? 充电器的标称输入电压将介于10V 和24V 之间。 我在下面详细介绍了电池规格。

3.正如我在上面的电子邮件第二行中提到的,在您的7个 IC 选择中,我对要采取的方向有点困惑。 它们看起来都非常相似。 例如、bq78350和 bq76920都执行电池平衡。

4.是否可以将4S2P 配置与您的任何 IC 一起使用?

5.我想我在大约9个月前读到过热熔丝支持您的电池技术。

 

我将使用 I2C 或 SMBus 与充电器/电量监测计/监控 IC 进行通信。 我需要了解电池组的充电状态、放电状态、容量和运行状况。 我还需要包含主动电池平衡功能。

 

我们的旧电池管理解决方案使用以下 NRND IC

・bq20z80和 bq29312A

・bq24745RHDT

 

我将使用 SAFT 单元格:

・锂离子电池。

・5.6AH。

・标称值为3.65V、完全充电电压为4.2V。

・最大充电电流5.6A。 (1C)。

・Ω 预期放电~11A。 (2C)

 

感谢您的建议。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa、

    我建议将其发布在充电器论坛中。 我们的团队主要关注 XEV 电池组的可堆叠汽车监控器、这通常在96S 领域。

    很抱歉、我没有正确的知识来帮助您。