This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2805-Q1:OVP

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711305/ucc2805-q1-ovp

器件型号:UCC2805-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC2805

 

这是与上述 E2E 问题相关的问题。(相同客户、相同应用)

客户考虑添加 OVP 电路。

当检测到 OVP 时、它们会使 COMP 引脚变为低电平。在这种情况下、我们有疑问。

请告知我们从 COMP 低电平到停止开关的时间(零占空比)。

告知我们从 COMP 打开到开始切换的时间量。 (从 OVP 恢复)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kura、

    COMP 引脚变为低电平并停止开关的响应时间类似于停止开关以响应 CS 引脚所需的时间、如数据表第一页的特性所述、该时间通常为70ns。

    如果 COMP 引脚被释放、那么控制器也应该在70ns 内开始切换。

    请注意、COMP 引脚拉低的速度和拉高的速率会受到连接到引脚的任何补偿组件的值的影响。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于在这篇帖子上有一段时间没有任何活动、我希望您已经解决了问题。 如果您需要更多帮助、请打开新帖子。

    此致

    Peter