This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC38C43:如何将其与 Out Opto 配合使用

Guru**** 2673895 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC38C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710781/webench-tools-ucc38c43-how-to-use-it-with-out-opto

器件型号:UCC38C43

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我将 ucc38c43 IC 用于反激式电路、但我希望避免隔离、因此我尝试消除 FOD817A 和 TL431AIDBZR、因此我考虑使用 FB 引脚、方法是通过电阻分压器提供2.5V 电压并使 COMP 引脚保持断开状态。 这是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pavan、

    您可以使用 UCC38C43的内部误差放大器。 您可以将分压器连接到 FB、以便在输出电压处于调节值时在 FB 引脚上提供2.5V 电压。 您需要在 FB 引脚和 COMP 引脚之间添加控制环路补偿组件、以确保您具有稳定的闭环行为。

    如果您下载 TI 功率级设计器工具、您可以输入功率级设计的参数、它将为您计算环路值。

    www.ti.com/.../powerstage-designer

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于在这篇帖子上有一段时间没有任何活动、我希望您已经解决了问题。 如果您需要更多帮助、请打开新帖子。

    此致

    Peter