This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:原理图 TIDA-00792

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00792, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690255/bq76940evm-schematic-tida-00792

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件:TIDA-00792BQ76940

您好,

请解释以下电路。  TIDA-00792原理图(第2页)

1) 1) Q23将如何开启? PACK+将始终拉取电压、因此相同的电压将流过 R79、Q23 不 会导通。

2) 2)电池组电压将流经 R79的程度? 电池组取决于我们的总电池电压? E.I.(对于13节电池) 4.2V X13节54.6V、54.6V 将流经 R79? 还是仅单节电池电压 ll 流? 4.2V

--------------

设计2.

我可以将以下电路用于我的项目吗?

在该电路中、我通过 MCU 控制 MOSFET

请答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1、当 PACK+降至0时、它是充电器的自举电路。 如果 PACK+电压保持高电平、则无法打开 Q23。
    2.如果 PACK+未下降、则不会发生压降
    3.当使能端足够高时,它将打开 Q22。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Q23永远不会转弯。 因为(充电器)电池组+和(电池) BATT+在我们检查 bq76940 EVM 时是相同的连接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajaneesh、
    该电路不适用于具有低侧开关的 EVM。 该电路专为 TIDA-00792等高侧开关而设计。 当 bq76940关闭且 PACK+降至~ 0V 时、C36会充电至高电压。 当 PACK+通过连接充电器而升高时、Q23栅极通过 C36保持低电平、同时源极上升并短暂打开。 当 PACK+稳定且 C36放电后、它再次关闭。 如果 PACK+上升速度太慢、则不起作用。 请参阅 TIDA 指南中的波形、尽管没有太多细节。 如果 PACK+与电池保持相同的电压、它将无法工作。 有关低侧开关的启动信号创意、请参阅 bq76940产品文件夹中的应用手册。

    2.是的、您的电路应该可以正常工作。 在电池应用中、有时不需要通过 R 的持续电流、请确保保持 R 较大以最大程度地减小该电流。