This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:UC3843是否有最小占空比限制?

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3843, UCC38C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691715/uc3843-does-uc3843-have-a-limit-of-minimal-duty

器件型号:UC3843
主题中讨论的其他器件: UCC38C43

尊敬的 TI:

在3842的数据表中、最小占空比为0%。 如果将占空比设置为最小值(例如0.01%)、3843是否存在无法克服的问题?

谢谢!

此致、

Ronald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗纳德、您好!
    此部件的最大开关频率为500kHz、您可以获得的最小占空比与您使用的开关频率有关。 脉冲宽度低于此值会导致 UC3843开始缺少开关周期、并且您会得到转换器进入突发模式的时间。
    您应该能够获得200nS 的最小脉冲宽度。 在100kHz 时、Dmin = 1%、在20kHz 时、Dmin = 0.5%
    UCC38C43是一款具有更快振荡器的等效器件。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢你的帮助

    此致
    Ronald