请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C42 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我不知道为什么我使用 UCC28c42构建了仿真模型来 设计具有 环流二极管的简单高压降压转换器。 在200kHz 的分配频率下运行、输出应该是来自350V DC 的模拟输入的270V
我认为基准电压是2.5V?
我甚至不使用复杂的浮动栅极驱动器。 但使用开关、基于高侧电流 xmfr 的电流感应。
当前的 xmfr 本身是否可能是个问题?由于您不定义其除比率以外的任何理想属性。
但在高侧不应存在750m Ω 感应电阻器的问题。
如果您能指出为什么它不像典型的降压转换器那样工作、请表示感谢?