This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63051:器件的 V3P3和 PG 会意外下降。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693388/tps63051-the-v3p3-and-pg-of-the-device-will-drop-unexpectedly

器件型号:TPS63051

我正在使用、当 TPS63051所提供的另一个器件的状态发生变化时、VOUT 和 PG 会在短时间内下降。 从该器件汲取的电流几乎不会接近电流限制。 该器件未处于 欠压锁定或热关断状态。 我在电源轨上以及器件提供的器件周围有大型陶瓷电容器(2*10uF)。 当其他器件改变状态时、TPS63051会在瞬间将 VOUT 降低是否有任何其他原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我需要一些更多信息来帮助您进行调试。
    您是否在 TPS63050EVM 上对此进行了评估? 如果没有、您可以共享原理图和布局吗?
    此外、在发生该事件时、您能否与 VIN、VOUT 和电感器电流共享示波器图? 发生这种情况时、您的工作条件是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。 它采用的是我正在研究的 TI 设计。 我还尝试通过在3.3V 电压下连接工作台电源来使 VOUT 保持高电平、同时 PG 仍会下降。

    PG DIP 连接在下方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢大家分享原理图、这对我来说很好。
    发生此事件时、您能否与 VIN、VOUT 和电感器电流共享示波器图? 发生这种情况时、您的工作条件是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我最终发现问题不是 TPS63051。 此问题是由另一个芯片内部 LDO 出现故障导致 VCC 对地短路并使 VOUT 下降引起的。