This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:TPS4H160B-Q1问题

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712022/tps4h160-q1-tps4h160b-q1-problem

器件型号:TPS4H160-Q1

您好!  

 我的 TPS4H160B-Q1芯片有问题。 请查看随附的显示 IN1 (蓝色)和 OUT1B/A (黄色)信号的曲线。   

- vsa/b/c/d = 12V

- IN1 = 3.3V

-一个电位计设置 tp 50欧姆连接到负载(电流限制设置为425mA)

感谢您的帮助、

Mickaël μ A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在使用 TI EVM? 您是否检查了电源电压? 它可能会受到电源电压的限制。

    -一个电位计设置 tp 50欧姆连接到负载(电流限制设置为425mA。 这句话不清楚。 您是否意味着50欧姆电位器与负载并联以调节电流限制?

    欢迎您发送原理图进行审阅。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahmoud、

    我不使用 TI EVM;该芯片安装在工作项目的电路板中。 我不认为这是电源电压、因为该器件提供的电压为6、12或18V  

    原理图后面的位置、以便更清楚地与您联系。

    电位计作为负载连接在芯片的一个输出端(与电路的其余部分隔离)。 我只是使用它来检查芯片的良好行为。  

    感谢您的帮助、祝您愉快、  

    Mickaël μ A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mickael 发送原理图! CL 引脚是否保持开路? 还是未显示外部电流电阻器? 您是否会获取相同的示波器图并添加 VS 信号?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在 VS、IN1和 OUT1曲线之后的位置。 CL 引脚连接到与100N 电容器并联的4K7电阻器、以将电流限制为425mA。

    感谢您的回答、  

    Mickaël μ A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请移除电容器、它应该正常工作。 CL 引脚上不允许使用 Capacitor、因为它会导致电流环路不稳定。 上电时的振荡根本原因是 CL 引脚上的电容器。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助。 我将在假期后尝试,让您知道这是否解决了问题。

    此致、

    Mickael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的帮助,这解决了我的问题:)

    祝你度过美好的一天!  

    Mickaël μ A。