This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122关闭问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692607/lm5122-lm5122-shutdown-issue

器件型号:LM5122

我有一个使用 LM5122的设计、用于升压转换器在5A 输出时将12V 转换为19V。 当输出电流超过大约4.1或4.2安时、输出从19V 降至大约11、LO 信号将以大约1秒的间隔关闭和打开。 这似乎不是热关断、因为 VCC 输出保持稳定。

导致此行为的其他因素是什么?

下面的原理图基于 Webench 设计.....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它听起来达到了峰值电流限制并进入间断模式。 请使用电流探头监视 RES 引脚电压以及 L1电流波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    此问题是否已解决、我们是否可以关闭此主题、或者我们可以进一步提供帮助? 如果是、请回复以打开该主题并提供可帮助我们进行调试的信息。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是个问题-它正在达到电流限制、尽管我不确定具体原因。 (我无法轻松测量电路板上的电感器电流)。
    我想将 Sens 电阻器减小到4mOhm 而不是5mOhm -您是否看到这方面的任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果不知道确切的原因、我们就无法判断减小感应电阻是否有用。 如果与浪涌相关、您可以增大 SS 电容器并查看问题是否得到解决。