请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5104 你好!
我正在使用 LM5104进行原型设计、基本上是半桥系统的数据表推荐电路、还有一些附加组件。 它与 PWM 输入信号完美配合、但我需要修改它、使其仅用作开关。 我有一个直流电感负载、需要使用3.3-5V 信号来打开和关闭、它将保持开启数小时。 我注意到、自举电容器将在输入信号为高电平几毫秒后放电、从而使半桥输出电压下降几伏。
负载为30V 直流、MOSFET 可以很好地驱动它、它必须从高侧打开、我需要确保它在关闭时接地。