This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:LM5066I-EVM 的通信问题

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713532/lm5066i-communication-problem-about-lm5066i-evm

器件型号:LM5066I
我 在使用 FT2232H 微型模块与 LM5066I-EVM 进行通信时遇到问题。 在我看来、LM5066I IC 正在工作、它可以使用 EVM 上的开关 S1来控制其输出。 但由于缺乏通信、我无法测试 IC 的其他属性(参数写入/读取)。 目前为止、我无法在示波器上观察 FT2232H 和 LM5066I 之间的 PMBus 通信信号(SDA 和 SCL)。 FT2232H 模块和计算机之间存在连接、FT2232H 出现在计算机的设备管理器上。 但是从 TI 网站下载的软件(SMP-GUI 和 PI-Commander)无法与 LM5066I IC 通信。  
您能为我提供有关 problem.e2e.ti.com/.../LM5066I_2D00_EVM.pdf 的信息吗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sinan、

    我将对此进行研究、并很快返回给您。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢您的关注。 期待收到您的回复。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinan、

    您是否还能够在重新扫描时看到 LM5066I? 我希望在为 EVM 供电的同时也这样做。  请不要介意、我只是检查所有可能性。  请确认、我将检查 EVM 并查看。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    重新扫描时无法看到 LM5066I 器件。 此 EVM 由48V 直流电源供电。 如前所述、FT2232H 出现在计算机的器件管理器上、LM5066I 通过使用 S1开关(连接到 UVLO 引脚)控制输出。 FT2232H 没有通信信号。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sinan、

    明白了。 我将进行检查。
    由于我在队列中有类似的活动、我将在几天内回复您。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinan、

    我的设置中未出现连接问题。 是否可以通过以下链接重新安装 GUI 并重试

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sinan、

    您是否能够解决此问题?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    我无法解决 FT2232H 和 LM5066I 之间的通信问题。 但我可以使用 Arduino 与 LM5066I 进行通信。 很清楚 FT2232H 模块是否出现问题。 FT2232H 无法将传入的 USB 数据转换为 SMBus 数据。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sinan、

    我在其中一个 FT2232H 模块中遇到了类似的问题。 FT2232H 模块有问题。 很抱歉给您带来不便。 您能否联系 TI 当地销售团队以获取新模块?

    此致、
    Rakesh