主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 GPCCHEM
您好!
正确遵循12V 100Ah 铅酸电池优化周期的前几个步骤后、更新状态和记忆状态不会超过4个更新。
我在优化周期中遵循了这些步骤
1.将电池放电至尽可能空的状态,然后将电源和电子负载从电池上完全断开
2.发送 IT_ENABLE 和 Reset 命令。 此时 Rup_dis 和 QEN 应为1。
3.放松,直到 RUP_DIS 和 VOK 被清除,并且 OCVTaken 被置位。
4.设置 OCVtaken 后、重新连接电源并在 C/2充电(在我的情况下、我将其设置为50A)。 VOK 应在充电开始时设置
5.等待仪表显示设定的锥形电流(在我的情况下,我要等到 BQstudio 左侧显示屏上显示"150"),并确保 FC 设置为1。
6.快速断开电源并再次回放。
7.再次松开电池、同时松开 RUP_DIS 和 VOK、并设置 OCVtaken。 此时、更新状态应变为0x05。
8.在 C/10上重新连接回放和放电(在我的情况下、我已经尝试了20A 和10A 电流)、直到达到终止电压(在我的情况下、我等到 BQstudio 上显示10800mV)。 网格编号应更新。
9.再次放松电池。
在我的情况下、我尝试了两次循环、第一次是20A 放电、第二次是在10A 放电之前停止、因为更新状态未更改。
基本上、令我感到困惑的是、重要位 RUP_DIS、VOK、OCVTaken、FC 和 QEN 在适当的时间按预期工作。 但是,“更新状态”和“已学习状态”都只能达到最大值4。 从数据表中、读入状态值为4表示 IT_ENABLED、更新状态值为4表示已启用、但未读出 Qmax 和 Ra 数据。 根据我的理解、它们都应该达到值6。
我确实注意到、BQstudio 的电流读数往往会以7的指定设计能耗比值的极端值漂移。 此外、当电池断开时、它不会变为零。 这是否可能是原因? 起初、我以为我选择的电池化学成分、TI 提供的工具809、可能是错误的、但在放电期间 RUP_DIS 未设置;我在放电期间看到 RUP_DIS 稳定的某个地方、这意味着所选的化学成分是错误的。
我还从这里的上一个主题中了解到、铅酸电池的更新状态在放电后才更新? 在上面的步骤列表中、我希望更新状态在步骤7中更改、那么我是否希望它仅在步骤9之后或期间更改? 在我要附加的文件中、我基本上在步骤7停止了、因为更新状态没有改变。 所附日志中的放电只是我放电电池以再次将其清空、这样我就可以重新启动优化周期。
我已附加日志文件(每5秒采样一次)和 gg 文件(每10分钟自动导出一次)。 谢谢!