This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:监测计 BQ28Z610

Guru**** 2611385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693372/bq28z610-gauge-bq28z610

器件型号:BQ28Z610

您好、先生、

       最近、我们对监测计 bq28z610进行了配置、并希望了解相关内容、如下所示:

        1.停机模式是否与运输模式相同?  (电池运输的运输模式!)

       2.如果我们要将模式从正常模式设置为关断模式、如何设置寄存器并对其进行配置?

        3.如何将电池从关断模式唤醒至正常模式? 例如:配置寄存器或其他方式。

BR、

叮当声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jingle、您好!
    1.是的、您需要关闭电池才能发货
    请阅读第5.4节 bq28z610 TRM 的关断模式
    3.从同一节中:"当电池组端子上的电压> VStartup–时、器件将返回正常模式"

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢您的支持、以上问题已得到解决。
    我有一个关于备用电池容量的问题、
    如果我们的电池组容量为3000mAh、我们必须保留10%、因此它的容量为300mAh、
    但是、当电池运行状况(SOH)恶化且容量下降至2000mAh 时、
    因此、10%的预留量是200mAH 或300mAH、请帮助我们检查哪个值是正确的?

    BR、
    叮当声
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jingle、您好!
    请关闭当前帖子并为新问题创建新帖子。

    此致、
    David