你好。
我开发了一款可由24V 和以太网供电运行的器件。
5.0V 时的功耗为1.5-2A (峰值)、因此我决定采用 LM2592HV-5.0。
我生产了50个原型、所有这些原型都与47uH 电感器完美配合。 现在、我开始了系列生产、当器件连接到 PoE 时、几乎每个 LM2592HV 都会立即损坏、而在24V 直流电下工作正常。
仔细阅读数据表、我注意到当工作电压高于40V 时、必须特别注意电感器。 使用 PoE 时就是这种情况、那么48V 是正常的。 因此、我最终将电感器增加到了100uH。 这一点现在肯定是绰绰有余的。 我还在输入电容器中添加了一个 TVS 二极管、以确保电压永远不会超过55V (仍为5V 备用电压)。
不过、在10种情况中的9种情况下、LM2592HV 在 PoE 上以几分之一秒的速度去世。
希望有人能帮我。 目前、我并不需要 PoE、但它会使生活变得更加轻松。
我制作了原理图的屏幕截图:
简短描述:一开始只有25k 与 PoE 电源并联。 这是指定1类所需的电阻。 仅当输入电压上升至48V 时(在我无法连接如此高的负载或具有关断功能的 PoE 电源之前)、才会启用 MOSFET。 现在、整个开关电源已通电并开始工作。 由于24V 不会触发 MOSFET (-> 24V 齐纳二极管)、因此必须关闭 JP3才能在12..40/60V 范围内的任何输入电压下运行器件。 
这是我的 PCB 布局的屏幕截图。 蓝色是底部、红色是双面 PCB 的顶部:
由于我需要5.0V 和3.3V 电压(仅100mA)、我使用低压降线性稳压器(MAX882)从5.0V 生成3.3V 电压。 在布局中、您可以找到我在50个原型中使用的47uH 电感器。 我将其替换为82uH 和100uH、这使情况略有改善、但仍远离 LM2592HV 的可靠工作而不会损坏。
我希望有人能帮我解决这个问题。 我在设计中没有发现任何故障。