This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS3655:产品说明书第8页的特性

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMS3655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713783/lms3655-datasheet-page-8-qustion

器件型号:LMS3655

对于 LMS3655数据表、

第8页,IQ_VIN,表示 Vin=13.5V Vout =3.3V 和 Vin=13.5V Vout=5.0V 的规格,参数 分别等于32和57uA。

我们 的硬件团队需要了解设计条件 ,如果 Vin=24V ,Vo=12V,Vin=24V,Vo=5V  

IQ_VIN 如何=? 分别是 UA ?

请告诉我结果并发送电子邮件至 alan_hong@quantatw.com

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将与从事此工作的工程师进行核实、看看我们是否有此数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    24V 到12V 的任何更新,如第8页的测试标准?

    请给我一份回复、让我回复我们的客户。

    ? Ua

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将在下一个杂草结束时获取这些数据;一旦我们在家中获得 EVM、我们就会获取这些数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们收集了有关具有指定 FB 电阻器的 EVM 的以下数据:

    Iq = 22uA、Vin = 24V、Vout = 5V、Rfbt=1M
    Iq = 40uA、Vin = 24V、Vout = 12V、Rfbt=1M
    Iq = 40uA、Vin = 24V、Vout = 5V、Rfbt=49.9K
    Iq = 156uA、Vin = 24V、Vout = 12V、Rfbt = 49.9K