This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:器件无法在低温条件下工作

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706671/tps23754-device-can-not-work-in-low-temperature-condition

器件型号:TPS23754

您好!

该设备已经是 MP,有些设备需要 RMA。 该器件在低温条件下(0°C 以下)运行时失败

请帮您检查是否有任何问题可以解决、非常感谢。

原理图: e2e.ti.com/.../AP_2D00_MT7621-_5F00_-17_2D00_Power-POE_5F00_cold-boot-issue.pdf

按如下所示贴附盖帽规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    您是否知道故障具体是低电平的原因? 部件是否损坏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、

    故障是无法启动、并且部件未损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    它是否未通过分类/检测? 如果不是、您能否发送 VDD-VSS 的波形。

    如果转换器未启动、但发生了分类/检测、您能否显示 VC 在做什么?

    启动故障发生在哪个点?

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    是否有更新?

    最棒的
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的以下操作、 我们的客户损坏了样片、但仍然无法修复、因此问题仍在处理中。

    如果有任何更新、我会告诉您、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    感谢大家的观看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chentsu、鉴于此线程已打开多长时间、我想将其关闭。

    如果您将来需要其他帮助、您可以通过单击"提出相关问题"并与我们重新互动来开始新的主题。

    你可以吗?

    感谢您考虑使用德州仪器的 PoE 产品、