This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-TO-GPIO:我未连接到 USB-TO-GPIO 适配器

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693224/usb-to-gpio-i-do-not-connect-to-usb-to-gpio-adapter

器件型号:USB-TO-GPIO

您好、先生、

USB-TO-GPIO 适配器通过 USB 电缆连接到 PC、但当我检查绿色 LED 时、它无法正常工作。
当我打开 USB-TO-GPIO 固件加载程序的软件时、当我按下"更新"按钮时、我收到了以下错误消息。
当我按下"查找设备"按钮时、它找不到任何设备。
我尝试过很多次、但结果始终相同。
请你紧急帮助我。
我正在等待您的回复。
谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我已经将您的问题转交给了一位专家、您将很快获得帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否尝试使用最新的 GUI www.ti.com/.../FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO 、然后转至 Program 菜单、在 Tools 部分中、您将看到 TI USB Adapter Firmware Download。

    您尝试与哪个部件通信?

    Amiel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我想我找到了问题的答案。
    我需要一个已编程的 TUSB3210PM、因为在固件更新期间已排除 Tusb3210PM。

    您可以向我发送一个已编程的 TUSB3210PM 吗?
    我要将其安装到 USB-TO-GPIO 适配器。(焊接)。


    我正在等待你的紧急答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    很遗憾、我无法向您发送已编程的 TUSB3210PM。

    请使用/订购另一个 USB-TO_GPIO。

    此致、