主题中讨论的其他器件:PMP9175、 PMP20220、 TPS23751
您好!
我需要一种将为远程传感器供电的 POE PD 设计。 该传感器通常可在85°C 左右的环境中工作、甚至会发生110°C 左右的偏移。
电源要求为5V、典型电流为100mA、短期最大值为1A (这些电平下50mS 至100mS、不常见)。
我发现 PMP9175是该设计的良好起点。 你同意吗? 我计划将大多数外部组件替换为125+C 等效器件。
对于高温设计、PMP9175和 TPS23753是否最有意义? 最终目标是能够在可能的最高温度下工作、因此如果另一个 PD 控制器更有意义、我非常乐于接受建议。 之所以选择 PMP9175作为起点、纯粹是因为电压/电流输出符合我们的要求。 此应用使得为了在极端温度下运行、牺牲器件的寿命是可以接受的。 如果我们能够在125°C 的环境温度下工作、我们的最终用户将会非常高兴、并且很乐意接受小于1000小时的寿命作为折衷方案。
谢谢、
本