This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有适用于汽车的 POE 解决方案?

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713514/is-there-poe-solution-for-automotive

主题中讨论的其他器件:TPS23753A

大家好  

   是否有适用于汽车的 POE 解决方案? 标准为100BASE-T1 (IEEE 标准802.3bw)

    TPS23753A 可以使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在寻找 IEEE PoDL

    这是一个很好的简报。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ben

        谢谢您的回复。

        但我想使用 POE、是否有用于 POE 的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我们确实看到客户在汽车应用中使用 PoE。 请了解 PoE 需要44V-57V 输入电压。  功率级别是多少? 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    假设您找到了一个替代方案、我将关闭此主题。 如果您仍在寻找符合电源要求的 PoE 解决方案、请告诉我。 如果您作出回应、它将重新打开主题、我们将乐意提供建议。

    谢谢、
    Tom